This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池平衡时间

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170740/bq40z80-cell-balance-time

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI:
我们使用高容量4s1p 电池(50Ah)、因此我们使用10分频器。 我们根据 TRM 计算了电池平衡时间、但我们有一个问题-是否也需要使用分压器来实现电池平衡时间? 如果我的值变为60、我是否应该将其指定为6?
感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    如果您调节电流、以便在施加1A 电流时、监测计的读数为100mA、则需要根据您的换算系数调整任何 mA 或 mAh 值。 您可能需要增加到600、而不是6、因为这是在固定电阻下实现1mAh 平衡的时间。 如果监测计在实际为50000mAh 时认为每个电池为5000mAh、则需要更多的时间来平衡每1mAh 电池。

    此致、

    Wyatt Keller