This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:电感器可闻噪声

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793332/tps61193-q1-audible-noise-from-inductor

器件型号:TPS61193-Q1

你(们)好  

我们将 TPS61193 器件用于测量仪表照明和 TFT 背光部分的设计之一。

在以下范围内听到可闻噪声:  

VIN 范围内的仪表照明电感器- 13.2V 至13.6V (非屏蔽型电感器)

VIN 范围为16.5V 至16.8V 的 TFT 照明背光电感 器(使用屏蔽式电感器)

设计工作范围为 Vin = 6V 至18V。  

调查结果:

下面是原理图、使用了1 x 47uF (电解液电容器)和2 x 10uF (陶瓷电容器)、我将陶瓷电容器(C911和 C912)更改为22uF、仍然可以听到可闻噪声。  

2.我移除 了2x10uF (陶瓷电容器)、可闻噪声完全降低、但 TPS61193-Q1数据表建议在注 A 中使用陶瓷电容器、而在注 B 中建议使用物理尺寸的陶瓷电容器。  

查询:  

1.取下陶瓷电容器会产生什么影响? 由于产品处于最终阶段而不是就位、因此将电感器从非屏蔽类型更改为屏蔽类型

在不移除电容器的情况下、TI 建议您隔离可闻噪声。  

 

注 A:

注 B:

谢谢、此致

Balakrishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点。 在我们听到声音的电压范围内,电感器纹波电流具有可闻频率范围(6kHz 至25KHz)。 我觉得这就是电路中电感器发出可闻噪声的原因。 但是、我们需要一些想法/解决方案来避免纹波电流下降到可闻频率范围内。 我已连接 TFT 背光电源电路以供您参考。  

    输入工作电压电平= 6V 至18V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否向我发送您的 SW 节点波形或电感器电流波形? 升压转换器似乎已进入脉冲跳跃模式。 在原理图中、我可以看到一个问题是电感器值。 开关频率为1.9MHz。 在这种情况下、建议的电感为4.7uH 或10uH。 22uH 有点高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请找到 SW 节点开关波形(黄色)和电感器纹波电流(蓝色)。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    供参考:我尝试将电感器值更改为4.7uH 和10uH。 但是、声学声音仍然存在。

    BR/Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从波形可以看出、输入电压非常接近输出电压。 在这种情况下、升压转换器不可避免地会在脉冲跳跃模式下工作、并且可能会出现可闻噪声。 这是输入电压非常接近输出电压的典型工作条件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它预计在6V 至18V 的电压范围内运行。 典型的工作点为13.5V,但群集将由外部电池供电,我们无法控制这些电池。 因此、我们担心在电路中听到这个声音。 您是否有其他替代方案可避免 IC 切换至可闻范围之外? 我们使用屏蔽式电感器类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请您优先支持我们解决此问题吗?

    BR/Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当输入电压无限接近输出电压时、脉冲跳跃频率肯定会在某个点进入可闻频率范围。 这不是很常见的用例、因为输出电压通常比输入高一些伏。 您可以尝试添加与 LED 串联的电阻器来增加输出电压。