This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:未触发欠压故障

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794723/bq76940-under-voltage-fault-is-not-triggering

器件型号:BQ76940

嘿,我正在使用 BQ76940对15节电池进行测试。  

当电池电压超过过压阈值时,BQ76940会出现过压故障,并且 CHG 引脚上的电压为零。

问题包括:

一段时间后、DSG 引脚的值也会降至零、原因是什么? 不应该是这样。

2.当电池电压低于欠压阈值时,由于 IC 未能提供欠压故障,它将继续放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希·瓦伊有限公司
    我们的支持团队将在周末休息、但他们返回办公室时会回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希·瓦伊有限公司
    DSG 下降到 OV 不是已知行为。 查看数据表以了解关闭 DSG 的故障。 此外、当 DSG 关闭时、检查状态寄存器的值。 DSG 无法单独打开、只能通过 MCU 的命令打开。

    必须满足 UV 延迟时间。 如果电压上升到阈值以上、计时器将复位。 如果电池电压降至 UVMINQUAL 值以下、则不会设置 UV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WM5295您好,谢谢您的回复,我仍然有疑问

    1.我已经设置了 SYS_CTRL2第7位中的位,即 DELAY_DISABLE,因此根据它,一旦电池电压低于电压阈值,它就会产生故障。

    当 SYS_STAT 寄存器的电压低于欠压时,我也读取过它,但是 UV_FAULT 位也是0。
    但是、我已经读取了 UV_TRIP 寄存器、得到的值为"9"、其中 IC 增益为"377uV"、偏移为"-45mV"。
    所以一切看起来都很正常,不知道是什么问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希·瓦伊有限公司
    我尝试了零延迟寄存器、DSG 没有关闭。
    UV_TRIP 的默认值为0x97、当然、您可能会在设置或测试期间将其写入其他值。 如果"9"不是预期值、请找出导致寄存器意外写入的原因。
    您还可以从 REGSRC 中寻找压降、它为 FET 输出供电。 电源的压降可能会导致 DSG 下降。 奇数行为发生时 CHG、DSG、REGSRC 和 SCL 的波形可能会有所帮助。 您可能还需要查看输入电压和 SDA 以了解行为。