This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:PoE 安全带

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168534/tps23753-poe-belching

器件型号:TPS23753
主题中讨论的其他器件: TPS23754

我们使用 TPS23、753作为 POE 可控电源、通过开关为其他器件供电。 使用过程中会出现断续模式。 上电后、它将始终发生并重新启动:

我们的电流负载是低负载;

随附是我的原理图和变压器信息

3.我已将 FRS 引脚(R67)的电阻更改为使用变压器在200Hz 频率下拉86K

4.根据文件《使用 TPS23753供电设备进行设计》和《使用 TPS23753供电设备和电源控制器进行设计》(修订版 C)(ti. COM),我们计算了数据。

测试波形如下所示:

e2e.ti.com/.../DP_5F00_GEMINI_5F00_TTL_2D00_RS485_5F00_V20_5F00_1030-_2D00_-_6F522C67_.pdf

e2e.ti.com/.../PA2649NL_5F00_Dwg_2D00_OK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    感谢您与我们联系!

    一个快速检查: 您发送的原理图似乎是 TPS23754、变压器是 EP-389SG 而不是 PA2649NL。

    顺便说一下、您是否还可以向我们发送 Vout 波形?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    您能否检查 PD 和变压器器件型号信息是否正确?

    您还可以附加 Vout 波形吗? 谢谢!

    2023年1月17日更新:我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang