This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:低照度和高照度值下的充电器效率各不相同

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170852/bq25570-charger-efficiency-at-low-and-high-lux-values-differ

器件型号:BQ25570

在 BQ25570中、VREF_SAMP 和 VOC_SAMP 之间有何关联。 VREF_SAMP 是否= VMPP?

在 ckt 中、我们设置了 Roc1=10M+4M=14M、Roc2=6M。 我们的面板 Voc = 4.57V。

电阻器设置是否正确? 应设置什么 VMPP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godwin、

    VOC_SAMP 是电阻分压器的输入引脚、用于感测输入源的开路电压。  该引脚是采样保持电路的输入。  到采样保持电路的输出是 VREF_SAMP 上的电容器。  VREF_SAMP 上的电容器必须具有非常低的泄漏电流(具有绝缘电阻、因此需要具有高额定电压)、并且电容器上不能有电阻(例如具有10Mohm 电阻的示波器探针)、否则电容器放电速度会过快。

    使用 https://www.ti.com/lit/zip/sluc461 、假设 MPP = 0.8*4.57V = 3.656V、我为 Rocx 电阻计算相同的值。  我建议查看数据表第10.1节、了解残留焊剂形成的寄生电阻器。

    此致、

    Jeff