This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16407Q5:检查 CSD16407Q5额定电压

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16407Q5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794952/csd16407q5-to-check-csd16407q5-electric-rating

器件型号:CSD16407Q5

您好、专家、

客户发现 CSD16407Q5对其申请人造成损坏。

用户案例是电源的 Oring-FET。

工程师需要 TI 确认以下问题:

  1. 请检查 CSD16407Q5是否能够维持波形的导通损耗。 请注意 CSD16407Q5额定值是否支持开关能量。

    红色:Vgs  蓝色:Vds  绿色:ID

2.波形中的第二个问题。由于如果 MOS 未导通、电流可能会流经 Oring- FET 申请人的体二极管、因此在 Vgs 上升到2 ~ 2.5V 时、Mos 是否完全导通? 我们如何知道 IDS 是否来自体二极管?

3、如果 MOS 保持在高温。 客户要求 RDS 现在仍低于 VGS 升至2 ~ 2.5V 时指定的室温。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的查询。 我看到我们还收到了一封有关此主题的私人电子邮件。 我将关闭此 e2e 主题并通过电子邮件回复。