This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:电压波动

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794710/ucc28600-voltage-fluctuation

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

我们正在使用 UCC28600D 设计 SMPS (36V/8A)。 我们对参考电路使用了 Webench 设计工具。 输入为220V AC。  我们面临的问题是输出电压在9V - 36V 之间波动。 为 IC UCC28600D 提供的输入电压也在9V-12V 之间变化、因此 UCC28600D 的输出引脚会突发128Khz 脉冲。 我要附上 UCC28600 VCC 引脚上电压的原理图和波形。 电压波动的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christena、

    当我查看原理图时、它看起来像是 TL431光耦合器反馈可能设置不正确。
    TL431需要1mA 的偏置电流才能工作。 您的输出似乎设置为30V。 1mA (R15+R14)= 40V。 我会将 R15从20K 降至500K。 然后将电阻器 R16设为499欧姆电阻器。

    我注意到电流感测 R13的电阻为31.1 Mohms? 我认为这是错误的。
    我会仔细检查 Webench 工具为您提供的设计。 这似乎不正确。

    有一个 Excel 设计工具和 MathCAD 文件可用于评估设计。

    www.ti.com/.../slua399b.pdf
    www.ti.com/.../slvc104

    订购一个 UCC28600 EVM 进行评估甚至是值得的。
    www.ti.com/.../sluu256

    此致、

    Mike