This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:CSS 计算

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167140/tps62901-css-calculation

器件型号:TPS62901

大家好、

VREF 是否应为 VFB/跟踪增益?

下面数据表中的注释表明 VREF 为 VFB、不确定它是否为拼写错误。  

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    VREF 与(VFB)相同的原因是软启动引脚将从0V 上升到设定的调节电压(VFB = 0.6V)。

    当器件仍处于启动状态时、FB 引脚上的电压将调节至软启动引脚的电压。 这样、当以恒定电流充电时、输出电压可以与电容器电压成比例缓慢上升。

    谢谢、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我想知道的是以下参数、软启动时间计算中是否也应考虑该增益?  

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    跟踪增益项仅用于跟踪另一个电压(连接另一个器件的分压器)。  请参阅 DS 中的图8-81)。

    对于软启动功能、我们只需担心从0V 到 VREF 对软启动电容器进行充电所需的时间。

    谢谢、

    Joseph