This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:120A 解决方案

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794496/lm25066-120a-solution

器件型号:LM25066

大家好、

是否有适合120A 热插拔的建议? 客户更喜欢 Rsense 集成。

还可以提供参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    感谢您的支持!
    应用用例是什么? 客户是否需要具有 PMBus 接口的解决方案?
    客户是否使用任何具有集成 Rsense 的部件来达到此功率级别? 为什么选择集成?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、需要 PMBus 或 I2C。

    他对尺寸有顾虑。 如果没有交互、请推荐外部器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    谁是客户?
    LM25066是理想的解决方案。 请在设计计算器中填写要求并发送给我们进行审核。 可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    在我们通过电子邮件进行讨论时、您能关闭此主题吗?
    谢谢!

    此致、
    Rakesh