This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:USB 磁盘已烧坏

Guru**** 2527450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794905/tps2549-q1-usb-disk-burned

器件型号:TPS2549-Q1

尊敬的 所有人

      客户反馈将显示刻录 U 盘现象,您能否与我分享可能导致 U 盘损坏的原因? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    插入 U 盘时、我们没有遇到损坏。   如果可能、插入期间的尖峰电压 可能是原因。  另一个原因可能是 U 盘中的 ESD 保护等级较差。 A 型端口的应用程序输出电容是多少?  

    在 BC1.2规范中、最小电容值应高于120uF。 请 仔细检查输出电容器是否足够大,谢谢!