This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:可调节电流限制

Guru**** 2517360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070, LMG3411R150, LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794888/lmg3410r070-adjustable-current-limit

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件: LMG3411R150LMG3410R050

客户希望使用 LMG341x 、其连续电流仅为1-2AMPs、需要7-10A 左右的过流跳闸。 数据表显示 了36A 的电流故障跳闸点。 是否可以调节故障跳闸电流?

电压为110V。

或者您是否可以建议任何其他支持上述要求的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、OCP 跳闸点是固定的、无法在我们的电流 LMG3410R070和 LMG3410R050上直接调整。 LMG3411R150是具有最低 OCP 电平的器件、最小值为20A、典型值为30A。 但遗憾的是、我们无法支持使用7-10A 电流。 我认为我们没有 TI GaN 提供的类似产品。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的快速响应。