This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335A 使用问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794854/tps54335a-tps54335a-using-questions

器件型号:TPS54335A

我在使用 TPS54335A 创建反相电源时遇到了一些问题。 问题如下。

如图1所示、这是一种12V 至-5V 的参考设计。 引脚 VSENCE 的类型为输入、引脚 PH 输出 Vout。 我认为 VSENSE 引脚的功能是通过电阻分压器反馈 Vout。

通过在芯片中进行一系列计算、我们最终可以通过引脚 PH 获取 Vout。 但这里有一个问题:输出电压是可调节的,公式是:Vout=VSENCE*(R5/R6+1),在这个公式中,VSENCE 是固定的? 那么、当 R5、R6改变时、Vout 改变了吗? 但是、当 VSENCE 固定时、VSENCE 如何反馈 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vsense 等于基准电压。 当 Vout 低于或高于目标电压时、Vsence 将因 Vout = Vsense *(R5/R6+1)而变化、然后 Vsence 不等于基准电压、IC 将调整占空比以使 Vsence=Vreference、因此输出电压被强制为目标电压。

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助!