This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895的应用

Guru**** 2502945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170295/ucc3895-application-of-ucc3895

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895UCC28950

尊敬的 TI 团队:

UCC3895-相移控制器 IC 是否可用于500W 设计的隔离式直流/直流转换器、我们是否还可以使用同一 IC 进行次级侧同步整流。

UCC3895有四个输出、我们是否可以使用四个 PWM 引脚沿同一两个 PWM 引脚开关全桥、以实现同步整流。

此致

Raja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您可以通过 A 和 B 输出、栅极驱动器和1至2栅极驱动变压器来控制 SR。  您可以使用 A 和 B 输出驱动变压器的初级侧。

    有一份应用手册介绍了如何使用 UCC2895驱动 SR。   以下链接将带您查看应用手册。 它使用一些逻辑来确保栅极驱动 器仅在能量传输期间打开。

    https://www.ti.com/lit/an/slua287/slua287.pdf

    还有另一个选项。  您可以使用具有输出 E 和 F 的 UCC28950进行栅极驱动控制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    提前感谢

    我遵循了上述应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua287/slua287.pdf 

    500W 隔离式直流/直流转换器的设计原理图、

    请提供您的邮件 ID、以便我可以共享原理图并确认是否使用相同的逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驱动 SR 是否有任何问题?

    此致、