This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052:tps2052

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052, TPS2052B, TPS2066, TPS2062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794913/tps2052-tps2052

器件型号:TPS2052
主题中讨论的其他器件: 、TPS2066TPS2062

你(们)好  

我们在其中一个设计中使用 TPS2052。 数据表中的持续负载电流为500mA、我们能否 持续将该器件加载到1A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop T K、

    我们无法保证 TPS2052/TPS2052B   能够在1A 持续电流下稳定工作。 TI 不建议在 新设计中使用 TPS2052、TPS2052B 是一款替代器件。 对于1A 连续应用、我们建议使用 TPS2062/TPS2066。

    Kevin