This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003AN 和 ULN2003ANE4之间有何不同点?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170447/uln2003a-what-is-different-point-between-uln2003an-and-uln2003ane4

器件型号:ULN2003A

大家好、

我的一位客户正在考虑将 ULN2003AN 或 ULN2003ANE4用于他们的下一个产品。
现在、他们有以下问题? 请给我回复。

问: ULN2003AN 和 ULN2003ANE4之间有何不同点?
   根据器件数据表(版本:SLRS027Q)
   https://www.ti.com/lit/ds/slrs027q/slrs027q.pdf

   我认为铅涂层材料是不同的。
  对于 ULN2003AN、 引线涂层材料 NiPdAu 或 SN。 我认为这意味着、NiPdAu  或 SN 将要交付哪一个
  对于 ULN2003ANE4、  仅限 NiPdAu 铅涂层材料。 因此 、NiPdAu 成品将始终交付。

 我的理解是否正确?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    正如您所收集到的、不同之处在于铅涂层。  

    对于 ULN2003AN、您是正确的、铅涂层材料为 NiPdAu 或 SN;对于 ULN2003ANE4、铅涂层材料 仅为预镀 NPdAu。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    非常感谢您的回复!

    此致、
    Kazuya。