This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041B:TPS2041B

Guru**** 2813895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166018/tps2041b-tps2041b

器件型号:TPS2041B

我们收到了两批不同的 TPS2041BDBV。 我们使用此 IC 的时间很长、但遗憾的是、我们观察到很少有 IC 在输出端提供脉冲、而不是恒定电压。 我们希望了解有关批次代码的更多详细信息。

 

IC、电源开关、高侧 MOSFET、2.7-5.5V、0.5A、 SOT-23

应用工程师

TPS2041BDBV

 

在内部、我们就 IC (批次代码)的物理外观进行了集体讨论。 两个 IC 的标记存在差异。 您能不能详细解释一下两个 IC 的批次代码/标记(技术特性)。

 

PFB:图像差异以黄色突出显示。 请将其视为高优先级、因为生产已停止。

 

                                     IC                                                                                              正常 IC 故障                  

                                                     

 

谢谢、此致

Vineyet (9606571746)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    指定给负责欧盟事务的 Benny。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    您在哪里为 IC 下单? 是通过我们的销售部门还是通过 TI.com 进行销售?

    BR、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们在 池中有制造、可能 是通过 分销商。 从2015年起、我们将从 TI.but、Engg 购买这些 IC。 研发工作在班加罗尔、所以我代表他回答设计方面的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、我正在与 Benny 合作处理这个问题。 您是否会帮助澄清您需要的技术特性? 您想知道这两个 IC 的制造日期、还是这两个 IC 的规格/功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 TPS 的功能是串联电源开关、但问题是在新的 IC 批次中。 我们观察负载上的脉冲形式的输出。 因此、请务必告知我们 PCN 是否有任何变化(FYI 旧批次 IC 具有稳定的输出)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我们将在内部检查是否发出了任何 PCN。  

    供参考、您标记的坏 IC 的生产日期代码为2022年1月;好代码为2021年3月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多么一致,我还在这里看到您的消息之前键入日期代码。 感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、最近于2021年和2022年发布的 PCN 没有变化、最近一次发布的 PCN 可追溯到2012年。 因此、2021和2022年的 IC 之间不应有任何特性/规格差异。 您能帮我分享 行李或卷带上的标签、以便我检查 IC 的来源吗?

    下面是一个示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    感谢您分享信息。 您能否与我们分享原理图、以便我们可以检查电路?

    BR、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    感谢大家分享原理图、我们将对此进行回顾。

    BR、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    我已向您发送友谊请求、您能否接受我的请求? 我们可以在电子邮件中进行讨论。

    BR、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想了解脉冲的生成时间。 我认为这是由数据表中的负载电流造成的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认为 OC 引脚会触发电流限制、则可以检查该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每当我使用可变电阻器对 TPS 2041的引脚5进行过载时。 我将获得脉冲输出。 不同的负载电阻器提供不同的占空比。 您能告诉我这些脉冲在什么负载下开始吗?   继电器处的脉冲与连接的脉冲之间是否存在任何关联。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    已通过电子邮件跟进此主题、我将在 E2E 中将其关闭。 谢谢你。

    此致、

    Kuno