This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090启动电流

Guru**** 2552080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090, TPS2553, TPS61099, TPS2553-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791632/tps61090-start-up-current

主题中讨论的其他器件:TPS61090TPS2553TPS61099TPS2553-1

我们希望设计并确保 TPS61090在存在输入电流限制时能够可靠启动。 虽然已知可以在实际机器检查中顺利启动系统、但由于电流限制、输出波形不会作为数据表运行。 为了解释这种操作、您能否在启动时告诉我该 IC 的工作原理?

感谢您的合作。


TPS61090的输入由 USB 供电。 为了符合 USB 2.0标准、应用了500mA 的电流限制。 由于 USB 电缆降低了电压、TPS61090的输入功率约为4V。 我想将此4V 升压至5V。
然而、由于输入电流被限制在500mA、它的运行方式与所连接的波形相似。 可能、如果输入电流没有限制、输出电压会平稳启动至5V、但由于缺少电流和电压短缺、它不会平稳启动、输出电压会下降一次。
我不需要平滑处理、但我想保证始终可以输出5V 电压、但我无法解释它绝对启动的事实、因为我不知道 TPS61090启动时的工作原理。 输入功率>输出功率、因此我认为它将毫无问题地启动。 您能告诉我该 IC 的起始原理吗?

[电路板电气原理图]

[波形]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能再上传一次原理图和波形吗?
    当器件启用内部启动周期时、首先是第一步、即预充电阶段。 预充电期间、整流开关打开、直至输出电容器充电至接近输入电压的值。 在该阶段、整流开关电流受到限制。 这也会限制输出端短路条件下的输出电流。 将输出电容器充电至输入电压后、器件开始开关。 直至
    达到输出电压、升压开关电流限值设置为其标称值的40%、以避免启动期间电池出现高峰值电流。 当达到输出电压时、稳压器进行控制、开关电流限制设置回100%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Zack Liu San、

    感谢您的回复。

    我已尝试再次上传"电路板电气原理图"和"波形"、感谢您检查并再次回复。

    此致、

    托鲁

    e2e.ti.com/.../TPS61090_5F00_Start-Up-at-Input-current-limmit-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toru、

    TPS61099输出电压在达到4.5V 时下降、绿色电流曲线显示电路触发 TPS2553电流限制。
    TPS61099开关电流限制设置为其标称值0.88A 的40%、以避免启动期间电池出现高峰值电流。 因此、TPS61099尝试从 USB 获取更多输入电流、但 TPS2553将输入电流限制为0.5A。
    在 TPS2553数据表第9.3-1部分中、TPS255x 器件会限制流向 IO 的电流、直到过载情况被消除或器件开始热循环。 TPS255x-1器件将限制流向 IO 的电流、直到过载情况被消除或者达到内部去毛刺脉冲时间(典型值为7.5ms)并且器件被关闭。 您使用的是哪种器件、TPS2553或 TPS2553-1? 器件可能会达到热循环或内部去毛刺脉冲。 但是、无论如何、当热周期或抗尖峰脉冲关闭时、TPS2553电流限值会被移除、TPS61099可在下一个周期获得足够的能量来达到5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toru、

    我将关闭此主题、因为没有收到您的回复。 如果有新的发现、您可以发布新主题。 谢谢。