This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:有关器件操作和故障响应的问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170369/lm5181-questions-on-device-operation-and-fault-response

器件型号:LM5181

大家好、

请提供帮助建议-  

  1. 什么是软启动基准电压? 0.8V? 客户需要测量 SS 引脚的软启动时间。  
  2. 软启动期间的开关频率是多少?它是如何变化的?  
  3. '将失效防护电流限制设置为1.2A 或1.6倍标称峰值电流限制、可在变压器短路或饱和效应的情况下提供冗余故障保护。' =>客户如何测试 1.2A 电流限制? 电流测试结果显示电流限制为0.75A。  
  4. 在数据表中、第12页和第15页中有 VCC 措辞 - 它们只是拼写错误、应该是偏置吗?  
  5. 如何测试 UVLO 偏置阈值?
  6. 热关断-热关断时是否有任何波形或测试结果?  
  7. EN/UVLO 引脚的关断电平是多少? 1.1V 或0.6V? 数据表中有多个位置规定了该阈值、其中一些为1.1V、另一些为0.6V。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我是来

    1. SS 为1V、但请注意 SS 控制 COMP 电压、而不是 FB
    2. 由于它控制 COMP、因此它将在0.7V 之前在 PFM 下工作、因此它将进入频率为350kHz 的 DCM 模式  
    3. 使用低饱和电流互感器、使其饱和电流低于0.6A
    4. 内部 VCC,偏置为内部 VCC 提供外部电压
    5. 检查空载条件下的输入电流、将在偏置工作时减小  
    6. 硅已经在过热条件下进行了测试、但电流没有波形
    7. 1.1V,见下文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢你。  

    由于它控制 COMP、因此它将在0.7V 之前在 PFM 下工作、因此它将进入频率为350kHz 的 DCM 模式  

    为什么是0.7V? 无法从数据表中找到它。  

    3. 使用低饱和电流互感器,使其饱和电流低于0.6A

    我们期望什么? 电流是否仍应限制在~0.75A? 或者、由于饱和期间电感大幅降低、并且最短导通时间+传播延迟、电流将达到更高的值、最终钳制在~1.2A? 1.2A 时的冗余电流限制机制是什么?

    7.关断电平方面存在一些不一致之处,如下所示-关断电平为0.6V,而不是第8.4节中的1.1V。 您能否确认第8.4节中的0.6V 是否为拼写错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1。 0.7V 是 EVM 测试结果中的粗略数据、 当 SS 低于0.7V 时、它在 PFM 模型下工作。

    2.是的,如果您要将1.2A 三倍,电流的压摆率必须足够快。 当从 Vin 到 SW 的阻抗要小得多时、该器件仍可保护内部 FET 不会因高电流(>1.2A)而受损。  

    对于0.6V、让我在内部检查并在稍后向您提供反馈、我认为这是拼写错误。

    谢谢