请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5181 大家好、
请提供帮助建议-
- 什么是软启动基准电压? 0.8V? 客户需要测量 SS 引脚的软启动时间。
- 软启动期间的开关频率是多少?它是如何变化的?
- '将失效防护电流限制设置为1.2A 或1.6倍标称峰值电流限制、可在变压器短路或饱和效应的情况下提供冗余故障保护。' =>客户如何测试 1.2A 电流限制? 电流测试结果显示电流限制为0.75A。
- 在数据表中、第12页和第15页中有 VCC 措辞 - 它们只是拼写错误、应该是偏置吗?
- 如何测试 UVLO 偏置阈值?
- 热关断-热关断时是否有任何波形或测试结果?
- EN/UVLO 引脚的关断电平是多少? 1.1V 或0.6V? 数据表中有多个位置规定了该阈值、其中一些为1.1V、另一些为0.6V。