This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:降压级的最大占空比

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792871/lm5041-maximum-duty-cycle-for-buck-stage

器件型号:LM5041

您好、先生、

根据数据表、我们可以达到1MHz 振荡器频率。 LM5041降压级(HD 和 LD 引脚)在600kHz 或900kHz 等最大频率下的最大工作占空比是多少。

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、

    我现在要问这个问题、请给我一天时间回答。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    很抱歉耽误你的答复。

    最大工作占空比主要取决于最短导通时间和死区时间 TD。

    从数据表中可以看出、典型的最短导通时间为250ns。

    因此、最大占空比 Dmax 可通过以下公式计算:

    Dmax= (T-250ns-TD)/T

    其中 T 是开关周期。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生提供的信息。