This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24740:TPS2474X 优先级开关随时间推移和所需的电容

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24742EVM-667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168658/tps24740-tps2474x-priority-switch-over-time-and-required-capacitance

器件型号:TPS2474X

大家好、

我们希望使用  TPS2474-0/1/2在  两节相同或不同容量的4S 锂离子电池(10V-16.8V)之间进行优先热插拔。 (例如50Wh 和200Wh 或100Wh 和100Wh)。  

随着时间的推移、开关会是什么、并且需要大电容阵列来保持电压低于10V? (例如:足够的电容在开关切换期间维持140W 的功耗)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将在明天回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TPS2474x 2.5V 至18V 高性能热插拔和 ORing 控制器数据表(修订版 A)中的"10.3.2 TPS2474x 优先多路复用"部分(TI.com)。 μs 大约为400 μ s。 我建议您使用  TPS24742EVM-667来实现您的电路并验证所有测试条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

     但是、我们已经实现了一个优先级热插拔电路、如果  每个热插拔控制器的电压在彼此足够接近的电压范围内、我们还希望让微控制器启用每个热插拔控制器。 实现这一点最合适的解决方案是什么?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

     但是、我们已经实现了一个优先级热插拔电路、如果  每个热插拔控制器的电压在彼此足够接近的电压范围内、我们还希望让微控制器启用每个热插拔控制器。 实现这一点最合适的解决方案是什么?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否知道这样做的原因? 请注意、两个热插拔路径之间不能并行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    为此、我们希望并联两个负载并增加最大电流输出容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2474x 不支持这一点。