This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A 作为降压高电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794540/mc33063a-mc33063a-as-buck-high-current

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件: TPS54202

你好。

对于 以下项目、我必须使用 MC33063A:  

VIN = 12V 至24V

Vout = 5V

Iout = 2A

我不能使用正常配置、但可以使用外部 NMOS 或 PMOS。

我的问题:

1-什么是更好的解决方案、NMOS 或 PMOS? 这两种解决方案有何区别?

2 -如何配置组件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    选择此类旧器件是否有特殊原因? 对于此类应用、有许多具有更小尺寸、更高效率和更低成本的简单解决方案。 我没有看到选择 MC33063A 的任何原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,因为它很便宜

    您还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    IC 可能很便宜、但考虑到外部 NPN、大电感器/电容器的成本、整体解决方案应该不便宜。
    我仅支持升压转换器、因此我将此帖子分配给支持降压器件的专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS54202或 TPS54303适合您的应用。
    您的价格目标是什么?