This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1949:用于柴油喷油器驱动器的 LM1949

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794683/lm1949-lm1949-for-diesel-injector-driver

器件型号:LM1949

您好!

我们正在设计柴油 ECU。 想了解使用 LM1949器件驱动柴油喷油器的适用性。 柴油喷油器需要75 V 直流电压。

LM1949和2N6044是否用于驱动柴油喷油器?

如果有任何其他适合驱动 TI 柴油喷油器的芯片、请告知我们相关信息。

谢谢、此致、

Acelogy Systems

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagendra、

    LM1949似乎能够驱动电磁阀。 只要器件输入和输出端的最大电压处于技术规格范围内、LM1949就不会出现任何问题。

    问题是2N6044的最大 Vceo 和 Vbeo 为80V。 瞬态事件的裕度很小。 即使2N6042或2N6045的最大额定电压也是100V。 快速搜索显示可提供200V 达林顿晶体管、这是一种选择。