This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:TLV803S 的 R1R2电阻值

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169815/tlv803-r1r2-resistance-values-of-tlv803s

器件型号:TLV803

您好!

我想知道 VDD 引脚上 TLV803S 的内部阻抗。

TLV803S 的频谱图中有一个 R1R2图。
但它的值不会在任何地方进行标记。
我使用校准后的测量仪器测量了 AAS322的 VDD 阻抗。
结果表明阻抗大于兆欧。
IDD~电流值在规格表中表示为典型值9uA μ A、但实际测量结果远小于该值。
这表明 R1R2的电阻值比兆欧姆更高。

R1R2的值是多少?
2.从 VDD 引脚看到的内部阻抗是否被视为高阻抗?

BR、

Yuta Doi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我犯了一个错误。
    它是 TLV803S、而不是 AAS322。
    请以不同的方式阅读。

    Yuta Doi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doi 您好!

    • 显示 R1和 R2仅用于各种阈值选项的说明、我们不会在数据表中指定值。
    • 是的、您可以将其视为高阻抗输入。  

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beheshti、

    感谢你的答复。
    我可以再问几个问题吗?

    电源电流 IDD 是9uA 还是更高在电气特性中写入、阻抗是否可能是几百千欧?
    或者、该电流是否根据 TLV803S 的状态流动?
    我的测量结果确认、脉冲电流仅在 RESET 引脚上的200ms 延迟期间流动。

    BR、
    Yuta Doi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta、

    9uA 仅是整个温度范围内的"典型"规格。 测量值越低或越高、这是非常正常的。

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beheshti、


    我们需要知道从 VDD 引脚上看到的内部阻抗的近似范围。
    您说 VDD 引脚的内部阻抗是高阻抗、它通常具有几百千欧的范围吗?
    或者它主要具有兆欧姆吗? 或几十兆欧的范围?

    BR、

    Yuta Doi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta、

    这不是已发布的规范、很遗憾、我无法为您提供答案。 如需进一步讨论、请随时联系 TI 当地 FAE。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    感谢您的回答。

    BR、

    Yuta Doi