This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:软启动电容器(CSS)的最小值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794428/tps2120-minimum-value-of-soft-start-capacitor-css

器件型号:TPS2120

你(们)好

我的客户询问软启动的最小电容器值。

客户已删除 CSS、以将切换时间(ton)降至最低。

但他们已确认、在没有 CSS 时、切换时间会增加(ton)。

我们在数据表中找不到有关 CSS 最小值的信息。

-我检查了表1、图6和公式10、但我没有找到最小 CSS 值。

请分享关于最低 CSS 值的信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您与 E2E 联系!

    建议具有至少1nF 的 CSS 电容。 如果没有 CSS 电容器、根据迹线/电路板的寄生电容、输入稳定时间和压摆率可能不正确。

    谢谢、
    黄亚瑟