This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电池 bq25703a

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794661/bq25703a-battery-bq25703a

器件型号:BQ25703A

在我的应用中,bq25703a 的电源为12V,而电池为12V。

对于配置、我如何执行它的电池单元数量

我选择3S (VCELL_BATPRESZ= 55% VDDA)   ?

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Belhaj、

    器件预配置采用锂离子电池、并将其设置为每节电池4.2V 的充电电压。 如果这些默认设置不完全是您需要的设置、您可以选择最接近的可用设置、然后使用 uC 通过 I2C 重新编程默认值。

    您的电阻分压器看起来不错。 根据您的描述、帖子中的所有内容看起来都是正确的。

    此致、
    Steve