This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:BIST

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792525/ucd3138a-bist

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD3138

是否有任何文档指定 UCD3138A 的 BIST 功能?

从 UCD3138技术参考手册中、我可以看到有4个寄存器 DPWM BIST 状态寄存器(DPWMBISTSTAT)。  环路多路复用器测试寄存器(LOOPMUXTEST)中还有一个用于 BIST (BIST_EN)的使能位和一个用于检查 BIST 完成状态(BIST_COMP)的标志。

我需要调查此微控制器的 BIST 功能、找不到任何信息或文档。 我还在尝试找到编程指南、但也找不到。 我需要知道所有 CPU 寄存器和指令集。

谢谢、

GianPiero。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DPWM BIST 保留用于 TI 内部器件测试、请勿对其执行任何操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有进一步的问题、我将关闭此操作。