This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:模拟外设无源器件的布局问题

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169878/tps548a28-layout-problem-for-analog-peripheral-passives

器件型号:TPS548A28
主题中讨论的其他器件: TPS61089

尊敬的专家/专业人士:

问题1:
相关图1和2。 在我们的情况下、A 节和 B 节必须将其中的一个放置在 TPS548A28的另一侧。 哪一个应该放置在它的另一侧、以减少对特性的影响?

在 TPS61089的相关情况下(URL 如下)、需要指出将 FB 电路放置在芯片的另一侧对特性的影响较小。  我们是否可以对 TPS548A28采用相同的观点?


问题2:
CFF 的可选电路。 此组件的用途是什么?(它在哪些情况下是如何工作的?) 我们如何在特定情况下选择电容器值?

图1


图2.



图3



相关情况:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169543/tps61089-about-layout-priority-of-the-peripheral-components-and-the-fb-trace-length-impact


谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将 B 组件放置在背面。   

    模式 (RMODE)在启动前锁存、在器件运行后不敏感。  

    SS/REFIN 电容器设置软启动时间。   将 SS/REFIN 电容器与 VSN-引脚附近的过孔连接。   

    RTRIP 设置电流限制阈值并在运行期间使用。  确保 RTRIP 电阻器接地连接是一个安静的接地。  

    CFF 是前馈电容器。   CFF 在控制环路中提供相位升压。     

    在交叉频率下、相补角应大于45度。   

    CFF 通常用于增加交叉频率以改善瞬态响应。

    在产品文件夹中、  有一个 Excel 工作表 https://www.ti.com/lit/zip/slvrbh6 可用于估算 CFF 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的观点。 根据您的建议、我们将在设计中加以体现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我确认一件事。 是否正确地理解 FB 电路需要与器件放置在同一侧、因为 FB 通过 VSNS (+/-)( 即非常敏感的电路)获取电压像差分电压一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB/VSN-引脚为高阻抗、可能很敏感、最好将元件靠近器件。

    当将组件放置在 与器件相同的层上时、感应线路需要远离电感器、SW 节点和高频时钟信号。   

    如果使用过孔、同样的建议适用、但现在需要检查过孔附近的高频时钟信号的所有层。  

    当使用过孔将反馈组件连接到 FB 和 VSNS 时、 您将过孔放置在最敏感的引脚上、并且可能会在耦合到这些引脚的其他层上产生嘈杂的布线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。 我们将注意 FB 过孔和迹线连接、以避免结构噪声。