This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:正在寻找6节电池控制器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794131/bq76920-looking-for-6-cells-controller

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76925

大家好、团队、

我在工业领域有一个 UPS 应用;我正在寻找一个能够平衡6节化学电池 PB 和12V 电池电压的电池控制器。 您认为这是合适的器件吗?

如果不是、您能给我一个建议吗?

提前感谢您!

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    bq76920仅支持5节电池、不适用。 bq76930与之类似、可支持6节电池、但可与锂离子电池配合使用、在铅酸的标称电压下、它将处于建议的最小电压。
    bq76925还适用于锂离子电池、但它支持6节电池、并且建议的输入范围低至1.4V/节、因此可以使用。 需要具有 ADC 的 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复!
    BQ76930和 BQ76925是否适用于 Pb 化学物质? 很抱歉、但我不清楚。

    感谢您的支持。
    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    bq76930不适用于 Pb 化学物质。
    bq76925不适用于 Pb、但可以根据电压范围测量电池。 电池平衡应该起作用、但请注意数据表中指定的电压为3.6V。
    测量单个 Pb 电池的情况并不常见、通常允许在高压下通过水损失进行平衡。