This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:如何定制输出电压

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794434/tps2373-4evm-758-how-customize-ouput-voltage

器件型号:TPS2373-4EVM-758

在我的 PD 应用中,我需要24V 输出,以便如何自定义输出电压?

我已经检查了 SLUUBJ1A 文档、但刚刚看到了5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜昂、

    您是否能够共享需要24V 输出的终端设备?

    我建议参考 www.ti.com/.../PMP20878 作为您24V 设计的起点。 它的额定功率为3A (4类、8类)。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 解决方案、