This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100-G1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793601/bq34z100-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其它部件:BQEVSWBQSTUDIO、、 、EV2400

是否可以轻松地将 bqEVSW (版本0.9.90)中的.gg 映像文件转换为 bqStudio 使用的.gg.csv 或.srec 映像文件?

我们已从 BQ34Z100更新为 BQ34Z100-G1、旧的 bqEVSW 程序无法识别新器件、新的 bqStudio 无法识别旧器件或其黄金映像文件。

我们的生产线一直处于关闭状态、直到我们能够运行新的 bqStudio。  我们将感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将旧 GG 文件(和 BQ34Z100数据表)与新的 BQ34Z100-G1数据表进行比较时、我发现以下内容:
    BQ34Z100中的以下寄存器在 BQ34Z100-G1中不再可见:
    A.Rem Cap Alarm (当前设置为100)
    B.初始待机(目前设为-10
    C.初始最大负载(当前设置为-500)
    D.TDD SOH 百分比(目前设定为90)
    E.ISD 电流(目前定为10)
    F.ISD I 滤波器(当前设置为127)
    G.minISD 时间(当前设置为7)
    H.静态 Chem DF 校验和(当前设置为0)
    i.快速 Qmax 启动 DOD %(当前设置为92)
    J.快速 Qmax 结束 DOD %(当前设置为96)
    K.快速 Qmax 启动电压增量(当前设置为200)
    L.Cell Max DeltaV (当前设置为200)
    M.最大 SIM 速率(当前设置为2)
    N.最小 SIM 速率(当前设置为20)
    O.Quit Relax Time (退出休息时间)(当前设置为1)
    P.电池组 V 偏移(默认值=0)
    在BQ34Z100-G1中找到以下寄存器、但在 BQ34Z100中没有:
    A.Pb EFF 效率(默认= 100)
    b.Pb 温度补偿(默认值= 0.0195312)
    C.Pb 下降百分比(默认值=96)
    D.Pb 降低率(默认值= 0.125)
    E.镍氢 Delta 温度(默认值=30)
    F.镍氢电池温度变化时间(默认值=180)
    g.镍氢电池保持时间(默认值=100)
    H.镍氢关断电流(默认值=240)
    I.镍氢电池保持温度(默认值=250)
    J.镍氢电池负增量电压(默认值=17)
    K.镍氢电池负增量时间(默认值=16)
    L.镍氢电池 Neg Delta 定电压(默认值=4200)
    M.最大误差限制(默认值=100)
    N.周期增量(默认值=5)
    O.RES 电流(默认值=10)
    P.Min PassedChg NiMH - LA 第1个 Qmax (默认值= 50)
    问:最大 Qmax 变化(默认值=100)
    R.设计电阻(默认值=42)
    S.参考网格(默认值=4)
    T.最大分辨率刻度(默认值=32000)
    U.最小分辨率标度(默认值=1)
    V.平滑放松时间(默认值=1000)
    以下寄存器在 BQ34Z100和 BQ34Z100-G1之间具有不同的单元或范围:
    A. 终身最大电池组电压(BQ34Z100的最大值=32767、默认值=3200、BQ34Z100-G1的最大值=65535、默认值=320)
    B. 终身最小电池组电压(BQ34Z100的最大值=32767、默认值=3500、BQ34Z100-G1的最大值=65535、默认值=350)
    C. RA 最大增量(BQ34Z100的最大值=32767、默认值=44m Ω、BQ34Z100-G1的最大值=255、默认值=15%)

    我能够使用与 bqEVSW 一起使用的类似设置来设置 bqStudio。
    仪表板现在可以在电池电压为12030mV 时正确读取正确的电压(12033mV)、但当我尝试校准失调电压时、bqStudio 会指出12030不是正确的输入。
    bqStudio 也会比较我的条目? 它似乎表示12030超出范围、并通知我该单元格以 mVolts 表示。

    此致、
    Jeff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请从头开始配置器件、因为这些是具有不同功能集的新固件。  bq34z100-G1未使用电压偏移、仅使用分压器进行校准。  

    从默认 SREC 开始、然后使用 Chemistry 选项卡导入 ChemID。 为方便输入、gg.csv 可在再次导入之前手动在文本编辑器中导出和修改。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于旧的 bqEVSW、我们将校准电压偏移并将其保存在数据闪存中。 BQ34Z100-G1是否没有此电压偏移功能?

    当我尝试运行这个校准时、我获得"校准-输入的校准电芯电压超出范围。 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试。"

    我现在应该改用"电路板偏移量"校准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建日期:2019年4月17日10:00:06
    *
    *器件型号100
    *固件版本0.16
    *内部版本号不可用
    *订单号不可用
    *
    * bqz 器件编号100
    * bqz 固件版本0.16
    * bqz 内部版本号17
    *
    *字段顺序:类名  子类名称  参数名称  参数值  显示单位
    配置 安全性 OT Chg 55 1°C
    配置 安全性 OT Chg Time 2.
    配置 安全性 OT Chg 恢复 50 1°C
    配置 安全性 OT DSG 60 1°C
    配置 安全性 OT DSG 时间 2.
    配置 安全性 OT DSG 恢复 55 1°C
    配置 充电抑制配置 CHG 抑制温度低 0 1°C
    配置 充电抑制配置 CHG 抑制温度高 45. 1°C
    配置 充电抑制配置 温度油液 5. 1°C
    配置 充电 挂起低温 -5. 1°C
    配置 充电 挂起高温 55 1°C
    配置 充电 PB EFF 效率 100 %
    配置 充电 PB 温度补偿 24.96 %
    配置 充电 PB 下降百分比 96 %
    配置 充电 PB 减速率 10. %
    配置 充电终止 锥形电流 100 放大器
    配置 充电终止 最小锥形容量 25 mAmpHr
    配置 充电终止 电池锥形电压 100 毫伏
    配置 充电终止 当前锥形窗口 40
    配置 充电终止 TCA 设置% 99 百分比
    配置 充电终止 TCA 清除百分比 95 百分比
    配置 充电终止 FC 设置% 100 百分比
    配置 充电终止 FC 清除百分比 98 百分比
    配置 充电终止 DODatEOC 增量 T 10. 1°C
    配置 充电终止 镍氢 Delta 温度 3. 1°C
    配置 充电终止 镍氢 Delta 温度时间 180
    配置 充电终止 镍氢关断 时间 100
    配置 充电终止 镍氢关断电流 240 放大器
    配置 充电终止 镍氢关断 温度 25 1°C
    配置 充电终止 镍氢电池负增量电压 17. 毫伏
    配置 充电终止 镍氢电池负增量时间 16.
    配置 充电终止 镍氢电池负电压 Delta 定电压 4200 毫伏
    配置 数据 制造日期 1980年1月1日 Day + Mo * 32 +(yr -1980年)*256
    配置 数据 序列号 1 十六进制
    配置 数据 周期计数 0 计数
    配置 数据 CC 阈值 5220 mAmpHr
    配置 数据 最大误差限制 100 %
    配置 数据 设计容量 5800 MilliAmpHour
    配置 数据 设计能源 32000年 MilliWattHour
    配置 数据 SOH 负载 I -400 毫安
    配置 数据 电池充电电压 T1-T2 4200 MV
    配置 数据 电池充电电压 T2-T3 4200 MV
    配置 数据 电池充电电压 T3-T4 4100 MV
    配置 数据 充电电流 T1-T2 10. 百分比
    配置 数据 充电电流 T2-T3 50 百分比
    配置 数据 充电电流 T3-T4 30 百分比
    配置 数据 JEITA T1 -10 摄氏度
    配置 数据 JEITA T2 10. 摄氏度
    配置 数据 JEITA T3 45. 摄氏度
    配置 数据 JEITA T4 55 摄氏度
    配置 数据 设计能源规模 1 数字
    配置 数据 器件名称 bq34z100-G1 -
    配置 数据 制造商名称 德州仪器 -
    配置 数据 器件化学特性 狮子 -
    配置 放电 SOC1设置阈值 150 毫安时
    配置 放电 SOC1清除阈值 175. 毫安时
    配置 放电 SOCF 设置阈值 75 毫安时
    配置 放电 SOCF 清除阈值 100 毫安时
    配置 放电 电池 BL 设置电压阈值 2800 毫伏
    配置 放电 电池 BL 设定电压时间 2.
    配置 放电 电池 BL 清零电压阈值 2900 毫伏
    配置 放电 电芯 BH 设置电压阈值 4300 毫伏
    配置 放电 电芯 BH 电压时间 2.
    配置 放电 电芯 BH 清零电压阈值 4200 毫伏
    配置 放电 周期增量 0.05 %
    配置 制造商数据 包装批次代码 0 十六进制
    配置 制造商数据 PCB 批次代码 0 十六进制
    配置 制造商数据 固件版本 0 十六进制
    配置 制造商数据 硬件版本 0 十六进制
    配置 制造商数据 单元格修订 0 十六进制
    配置 制造商数据 DF 配置版本 0 十六进制
    配置 寿命数据 使用寿命最高温度 30 1°C
    配置 寿命数据 使用寿命最低温度 20. 1°C
    配置 寿命数据 使用寿命最大 Chg 电流 0 放大器
    配置 寿命数据 使用寿命最大 DSG 电流 0 mA
    配置 寿命数据 使用寿命最大电池组电压 3200 20mV
    配置 寿命数据 终身最小电池组电压 3500 20mV
    配置 使用寿命温度样本 LT 闪存计数 0 计数
    配置 寄存器 包配置 961. 标志
    配置 寄存器 电池组配置 B AF 标志
    配置 寄存器 电池组配置 C 37. 标志
    配置 寄存器 LED_Comm 配置 4B 标志
    配置 寄存器 警报配置 0 标志
    配置 寄存器 串联电池节数 3. 数字
    配置 寿命分辨率 左温度分辨率 1 1°C
    配置 寿命分辨率 左侧电阻器 100 mA
    配置 寿命分辨率 左 V 电阻 25 20mV
    配置 寿命分辨率 LT 更新时间 60
    配置 LED 显示屏 LED 保持时间 4. 数字
    配置 电源 闪存更新正常电芯电压 2800 毫伏
    配置 电源 休眠电流 10. 放大器
    配置 电源 FS 等待 0
    系统数据 制造商信息 块 A 0 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 1. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 2. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 3. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 4. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 5. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 6. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 7. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 8. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 9. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 10. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 11. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 12. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 13. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 14. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 15. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 16. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 17. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 18. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 A 组19. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 20. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 21. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 22. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 23. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 24. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 25. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 26. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 27. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 28. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 29. 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 30 0 十六进制
    系统数据 制造商信息 块 A 31. 0 十六进制
    电量监测 IT 配置 负载选择 1 数字
    电量监测 IT 配置 加载模式 0 数字
    电量监测 IT 配置 电阻器电流 10. 放大器
    电量监测 IT 配置 最大分辨率系数 15. 数字
    电量监测 IT 配置 最小分辨率系数 3. 数字
    电量监测 IT 配置 RA 滤波器 500 数字
    电量监测 IT 配置 最小 PassedChg 镍氢电池- LA 第1个 Qmax 50 %
    电量监测 IT 配置 最大 Qmax 变化 100 %
    电量监测 IT 配置 电池终止电压 3000 毫伏
    电量监测 IT 配置 电芯项 V Delta 50 毫伏
    电量监测 IT 配置 重新发送时间 200
    电量监测 IT 配置 用户速率- mA 0 毫安
    电量监测 IT 配置 用户速率-供电 0 MW/CW
    电量监测 IT 配置 保留容量 mAh 0 MilliAmpHour
    电量监测 IT 配置 保留能源 0 MWH/CWH
    电量监测 IT 配置 最大比例反向网格 4. 数字
    电量监测 IT 配置 Cell Min DeltaV 0 毫伏
    电量监测 IT 配置 RA 最大增量 15. %
    电量监测 IT 配置 设计电阻 44. 穆罕默德
    电量监测 IT 配置 基准栅格 4. -
    电量监测 IT 配置 Qmax 最大增量% 10. mAmpHour
    电量监测 IT 配置 最大分辨率标度 32000年 数字
    电量监测 IT 配置 最小分辨率标度 1 数字
    电量监测 IT 配置 快速启动 SOC 10. %
    电量监测 IT 配置 为 HYS V Shift 充电 40 毫伏
    电量监测 IT 配置 平稳的放松时间 1000 S
    电量监测 电流阈值 DSG 电流阈值 75 放大器
    电量监测 电流阈值 CHG 电流阈值 60 放大器
    电量监测 电流阈值 退出电流 40 放大器
    电量监测 电流阈值 DSG 放松时间 60
    电量监测 电流阈值 放松时间 60
    电量监测 电流阈值 Cell Max IR Correct 400 MV
    电量监测 状态 Qmax Cell 0 5800 mAmpHr
    电量监测 状态 周期计数 0 数字
    电量监测 状态 更新状态 0 数字
    电量监测 状态 Chg Term 下的电芯 V 4200 毫伏
    电量监测 状态 平均 I 上次运行 -299 放大器
    电量监测 状态 平均 P 上次运行 -1131 MilliWattHour
    电量监测 状态 电芯增量电压 2. 毫伏
    电量监测 状态 t RISE 20. 数字
    电量监测 状态 t 时间常数 1000 数字
    RA 表 RA0表 RA 标志 FF55 十六进制
    RA 表 RA0表 RA 0 105. 数字
    RA 表 RA0表 RA 1. 100 数字
    RA 表 RA0表 RA 2. 113 数字
    RA 表 RA0表 RA 3. 143. 数字
    RA 表 RA0表 RA 4. 98 数字
    RA 表 RA0表 RA 5. 97 数字
    RA 表 RA0表 RA 6. 108. 数字
    RA 表 RA0表 RA 7. 89 数字
    RA 表 RA0表 RA 8. 86 数字
    RA 表 RA0表 RA 9. 85. 数字
    RA 表 RA0表 RA 10. 87 数字
    RA 表 RA0表 RA 11. 90 数字
    RA 表 RA0表 RA 12. 110 数字
    RA 表 RA0表 第13条 647 数字
    RA 表 RA0表 RA 14. 1500 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 标志 FFFF 十六进制
    RA 表 RA0x 表 RA 0 105. 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 1. 100 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 2. 113 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 3. 143. 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 4. 98 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 5. 97 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 6. 108. 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 7. 89 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 8. 86 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 9. 85. 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 10. 87 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 11. 90 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 12. 110 数字
    RA 表 RA0x 表 第13条 647 数字
    RA 表 RA0x 表 RA 14. 1500 数字
    校准 数据 CC 增益 10.123. m Ω
    校准 数据 CC Delta 10.147. m Ω
    校准 数据 CC 偏移 -1437 数字
    校准 数据 电路板偏移 0 数字
    校准 数据 内部温度偏移 0 摄氏度
    校准 数据 外部温度偏移 0 摄氏度
    校准 数据 分压器 24367 毫伏
    校准 电流 死区 5. 放大器
    安全性 代码 密封至未密封 36720414 十六进制
    安全性 代码 未密封至满 FFFFFFFF 十六进制
    安全性 代码 AUHEN 键3 1234567 十六进制
    安全性 代码 AUHEN 键2 89abcdef 十六进制
    安全性 代码 AUHEN 键1 fedcba98 十六进制
    安全性 代码 AUTHEN Key0 76543210 十六进制

    旧 bqEVSW 中的电压校准对 BQ34Z100有何作用?  我认为它会自动调整分压器、使读取电压与输入的实际电压匹配。  BQStudio 是否与 BQ34Z100-G1执行相同的操作? 我有一个3节锂电池组(4.2V/节)、因此我的电池组标称电压为12.6V (最大值)。  我的电池和 BQ34Z100-G1 BAT 输入之间有一个383K 和16.5K 分压器。  这似乎意味着我应该将分压器编程为23212、但我们从24367开始。 我已确定24300似乎更好地匹配了测量电压电平和实际电压电平。 我确实看到了一些关于设置电压调节的信息、但我不确定是否正在这样做。  我已附加导出的数据闪存设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [标题]
    Bq EVSW 版本= 0.9.90
    devicename = bq34z100 v0.06
    时间= 2014年6月11日下午1:44:01
    [安全(配置)]
    OT Chg = 55.0
    OT Chg Time = 2
    OT Chg Recovery = 50.0
    OT DSG = 60.0
    OT DSG 时间= 2
    OT DSG Recovery = 55.0
    [充电抑制 Cfg (配置)]
    CHG 抑制温度低= 0.0
    CHG 抑制温度高= 45.0
    温度 HYS = 5.0
    [充电(配置)]
    挂起低温=-5.0
    挂起高温= 55.0
    [充电终止(配置)]
    锥形电流= 100
    最小锥形容量= 25
    电池锥形电压= 100
    当前锥形窗口= 40
    TCA 设置%= 99
    TCA 清零%= 95
    FC 设置%= 100
    FC 清除%= 98
    DODatEOC Delta T = 10.0
    [数据(配置)]
    REM 上限警报= 100
    初始待机=-10
    初始最大负载=-500
    制造日期= 1980年1月1日
    串行 数字 = 0001
    周期计数= 0
    CC 阈值= 5220
    设计容量= 5800
    设计能源= 32000
    SOH 负载 I =-400
    TDD SOH 百分比= 90
    电池充电电压 T1-T2 = 4200
    电池充电电压 T2-T3 = 4200
    电池充电电压 T3-T4 = 4100
    充电电流 T1-T2 = 10
    充电电流 T2-T3 = 50
    充电电流 T3-T4 = 30
    JEITA T1 = 0
    JEITA T2 = 10
    JEITA T3 = 45
    JEITA T4 = 55
    ISD 电流= 10
    ISD I 滤波器= 127
    最小 ISD 时间= 7
    设计能源比例= 1.
    器件名称= bq34z100
    制造商名称= Texas Inst.
    器件化学特性= Lion
    [放电(配置)]
    SOC1设置阈值= 150
    SOC1清除阈值= 175
    SOCF 设置阈值= 75
    SOCF 清除阈值= 100
    电池 BL 设置电压阈值= 2800
    电芯 BL 设置电压时间= 2
    电芯 BL 清零电压阈值= 2900
    电芯 BH 设置电压阈值= 4300
    电芯 BH 电压时间= 2
    电池 BH 清零电压阈值= 4200
    [制造商数据(配置)]
    包装批次代码= 0000
    PCB 批次代码= 0000
    固件版本= 0000
    硬件版本= 0000
    单元格修订= 0000
    DF 配置版本= 0000
    [完整性数据(配置)]
    静态 Chem DF 校验和= 0000
    [寿命数据(配置)]
    使用寿命最大温度= 30.0
    使用寿命最小温度= 20.0
    使用寿命最大通道电流= 0
    使用寿命最大 DSG 电流= 0
    电池组寿命最大电压= 3200
    终身最小电池组电压= 3500
    [使用寿命温度样本(配置)]
    LT 闪存 cnt = 0
    [寄存器(配置)]
    电池组配置= 0961
    电池组配置 B = FF
    电池组配置 C = 30
    LED_Comm 配置= 4B
    警报配置= 0000
    串联电池节数= 3
    [寿命分辨率(配置)]
    左温度分辨率= 1.0
    LT Cur RES = 100
    LT V RES = 25
    LT 更新时间= 60
    [LED 显示屏(配置)]
    LED 保持时间= 4
    [电源(配置)]
    闪存更新正常电芯电压= 2800
    休眠电流= 10
    FS WAIT = 0
    [制造商信息(系统数据)]
    块 A 0 = 00
    块 A 1 = 00
    块 A 2 = 00
    块 A 3 = 00
    块 A 4 = 00
    块 A 5 = 00
    块 A 6 = 00
    块 A 7 = 00
    块 A 8 = 00
    块 A 9 = 00
    块 A 10 = 00
    块 A 11 = 00
    块 A 12 = 00
    块 A 13 = 00
    块 A 14 = 00
    块 A 15 = 00
    块 A 16 = 00
    块 A 17 = 00
    块 A 18 = 00
    块 A 19 = 00
    块 A 20 = 00
    块 A 21 = 00
    块 A 22 = 00
    块 A 23 = 00
    块 A 24 = 00
    块 A 25 = 00
    块 A 26 = 00
    块 A 27 = 00
    块 A 28 = 00
    块 A 29 = 00
    块 A 30 = 00
    块 A 31 = 00
    [IT 配置(电量监测)]
    负载选择= 1
    负载模式= 0
    最大分辨率系数= 15
    最小分辨率因子= 3
    RA 滤波器= 500
    快速 Qmax 启动 DOD %= 92
    快速 Qmax 结束 DOD %= 96
    快速 Qmax 启动电压增量= 200
    电池端接电压= 3000
    电芯项 V Delta = 50
    重新相对率时间= 200
    用户速率-mA = 0
    用户速率-电源= 0
    保留 Cap-mAh = 0
    保留能量= 0
    最大比例反向网格= 4
    Cell Max DeltaV = 200
    Cell 最小 DeltaV = 0
    最大 SIM 速率= 2
    最小 SIM 速率= 20
    RA 最大增量= 44
    Qmax 最大增量%= 5
    Cell DeltaV Max Delta = 10
    快速启动 SOC = 10
    为 HYS 充电 V Shift = 40
    [电流阈值(电量监测)]
    DSG 电流阈值= 75
    CHG 电流阈值= 60
    退出电流= 40
    DSG 放松时间= 60
    Chg Relax Time = 60
    退出休息时间= 1.
    Cell Max IR Correct = 400
    [状态(电量监测)]
    Qmax Cell 0 = 5800
    周期计数= 0
    更新状态= 00
    Chg Term = 4200时的电芯 V
    平均 I 上次运行=-299
    平均 P 上次运行=-1131
    电芯增量电压= 2
    T RISE = 20
    t 时间常数= 1000
    [OCVA 表(OCV 表)]
    Chem ID = 0107
    [R_a0 (Ra 表)]
    Cell0 R_A 标志= FF55
    Cell0 R_A 0 = 105
    Cell0 R_A 1 = 100
    Cell0 R_A 2 = 113
    Cell0 R_A 3 = 143
    Cell0 R_A 4 = 98
    Cell0 R_A 5 = 97
    Cell0 R_A 6 = 108
    Cell0 R_A 7 = 89
    Cell0 R_A 8 = 86
    Cell0 R_A 9 = 85
    Cell0 R_A 10 = 87
    Cell0 R_A 11 = 90
    Cell0 R_A 12 = 110
    Cell0 R_A 13 = 647
    Cell0 R_A 14 = 1500
    [R_a0x (Ra 表)]
    xCell0 R_A 标志= FFFF
    xCell0 R_A 0 = 105
    xCell0 R_A 1 = 100
    xCell0 R_A 2 = 113
    xCell0 R_A 3 = 143
    xCell0 R_A 4 = 98
    xCell0 R_A 5 = 97
    xCell0 R_A 6 = 108
    xCell0 R_A 7 = 89
    xCell0 R_A 8 = 86
    xCell0 R_A 9 = 85
    xCell0 R_A 10 = 87
    xCell0 R_A 11 = 90
    xCell0 R_A 12 = 110
    xCell0 R_A 13 = 647
    xCell0 R_A 14 = 1500
    [数据(校准)]
    CC 增益= 10.124
    CC Delta = 10.147
    CC 偏移=-0.7
    电路板偏移= 0
    INT 温度偏移= 0.0
    外部温度偏移= 0.0
    分压器= 24367
    [电流(校准)]
    死区= 5
    [代码(安全)]
    密封到未密封= 36720414
    未密封到满= FFFFFFFF
    AUHEN 键3 = 01234567
    AUHEN Key2 = 89ABCDEF
    AUHEN Key1 = FEDCBA98
    AUHEN Key0 = 76543210

    以下是 bqEVSW 的旧设置、您能告诉我 BQ34Z100-G1的 DF 设置需要哪些更改、才能与 BQ34Z100之前所做的设置相匹配吗?  以下设置主要应设置为什么:

    使用寿命最大电池组电压、使用寿命最小电池组电压、电阻、Ra 最大 Delta、设计电阻、基准电网、 最大分辨率刻度、最小分辨率刻度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、
    我遇到的问题与 Gorka 在开机自检中遇到的问题完全相同(BQ34Z100-G1:校准故障)。
    该帖子中的屏幕截图显示了与尝试使用 bqStudio 和 BQ34Z100-G1进行电压校准时收到的错误消息完全相同。 至于该帖子中的挂起问题、我尚未看到。
    我还在使用 EV2300。 我无法访问 EV2400。 没关系吗?
    此致、
    Jeff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很多问题、时间也很短、我们的生产已停止。 我们需要尽快解决问题。 TI 的回复速度真的很慢、TI 现场没有当地的应用工程师来回答这些问题!

    以下是几个问题:
    1) 1) TI 为什么要设计一个不支持从旧版(bqEVSW)软件导入文件的新 Battery Management Studio (bqStudio)软件?
    2) 2) TI 为什么要设计一款不向后兼容的新电池管理工作室(bqStudio)软件来支持以前的 TI 电池电量监测 IC (新软件不支持 BQ34Z100、而是替代 BQ34Z100-G1)?

    现在、对于更相关的问题、当我探讨 BQ34Z100与其后继产品 BQ34Z100-G1之间的差异时:
    1) 1) PACK 配置寄存器:
    a) BQ34Z100有1位(X10)、已在 BQ34Z100-G1的低字节位7中删除。 BQ34Z100-G1中是否删除了此功能?
    b) BQ34Z100有3个位(RESFACTSTEP、SLEEP、RFMCC)已在 BQ34Z100-G1中移动(低字节、6-4位分别移动到7-5位)。
    c) BQ34Z100-G1有5个新位(缩放、NWDT、DiDV、QPCCLEAR、GNDSEL)。 为了向后兼容 BQ34Z100、是否应将这些设置为0?
    2) 2)电池组配置 B 寄存器:
    a) BQ34Z100有2个位(SE_TDD、SE_ISD)、这些位已经在 BQ34Z100-G1的位4和6中被删除。 我们在 BQ34Z100中使用了这些功能、那么 BQ34Z100-G1中是否删除了这些功能?
    b) BQ34Z100-G1有1个新位(JEITA)。 是否应将其设置为0以向后兼容 BQ34Z100?
    3) 3) Pack 配置 C 寄存器:
    a) BQ34Z100有2个位(FastQmax、RsvdSBS)、这些位已经在 BQ34Z100-G1的低字节位7中被删除。 BQ34Z100-G1中是否删除了此功能?
    b) BQ34Z100-G1具有6个新位(SOH_DISP、RSOC_HOLD、LOCK_0、RELEASE_JUP_OK、RELEASE_SHoot_OK、 平滑)。 为了向后兼容 BQ34Z100、是否应将这些设置为0?
    4)寿命最大电池组电压:
    a) BQ34Z100的范围为0-32767、单位为 mV。 默认值=3200。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-65535、步长为20mV。 默认值=320。 这些是兼容的、还是应将其设置为160以便向后兼容 BQ34Z100?
    5) 5)最小电池组电压:
    a) BQ34Z100的范围为0-32767、单位为 mV。 默认值=3500。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-65535、步长为20mV。 默认值=350。 这些是兼容的、还是应该将其设置为175以向后兼容 BQ34Z100? 此外、为什么最小电池组电压高于最大电池组电压?
    6) 6) RES 电流:
    a) BQ34Z100没有电阻器电流入口。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-1000、步长为1mA。 默认值=10。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    7) Ra 最大增量:
    a) BQ34Z100的范围为0-32767、以 m Ω 为步长。 默认值=44。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-255、步长为%。 默认值=15。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    8) 8)设计电阻:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为1-32767、以 m Ω 为步长。 默认值=42。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    9) 9)参考网格:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-14。 默认值=4。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    10) 10)最大分辨率标度:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-32767。 默认值=32000。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    11) 11)最小分辨率标度:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-32767。 默认值= 1。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    12) 12)最大误差限制:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-100、步长为%。 默认值=100。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    13)周期增量:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-255、步长为0.01%。 默认值=5。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    14) LT 温度分辨率:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-255、步长为0.1°C。 默认值=10。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    15) LT Cur 分辨率:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-255、步长为1mA。 默认值=100。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    16) LT V RES:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-255、步长为20mV。 默认值= 1。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    17)最小通过/ Chg 镍氢电池- LA 第1个 Qmax:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为1-100、步长为%。 默认值=50。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    18)最大 Qmax 变化:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为0-255、步长为%。 默认值=100。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么?
    19)平滑放松时间:
    a) BQ34Z100没有该寄存器。
    b) BQ34Z100-G1的范围为1-32767、步长为1秒。 默认值=1000。 为了向后兼容 BQ34Z100、应将其设置为什么? 这是 BQ34Z100-G1中的一项新功能吗?如果是、为了向后兼容 BQ34Z100、我不会将 PACK 配置 C 寄存器中的位0置位?
    20)电池组 V 偏移寄存器:
    a) BQ34Z100的范围为-128-127、步长为1mV。 默认值= 0。
    b) BQ34Z100-G1没有该寄存器。 该寄存器是否用于旧 bqEVSW 中的电压校准功能? 如果是、我应该使用 bqStudio 中的什么等效功能来半自动执行此电压校准功能?

    我非常希望能对这些问题作出快速答复。 这至少允许我为 bqStudio 和 BQ34Z100-G1器件手动创建新的黄金映像(g.csv)文件。

    如上所述、在新软件(bqStudio)中、我应该使用什么功能来半自动执行电压校准功能、类似于使用旧软件(bqEVSW)半自动执行的功能?

    此致、
    Jeff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 BQ34Z100在旧软件(bqEVSW)中重新访问了电压校准、我注意到半自动算法修改了以下值:

    1) CC 增益(略微地说、底层 DF 值必须已更改、但显示的 EVSW 值未更改)。

    2) CC Delta (与 CC 增益相同、略微地说、底层 DF 值必须已更改、但显示的 EVSW 值未更改)。

    3) CC 偏移(从-0.7更改为-0.58)。

    4)分压器(从24367更改为24246)。

    我将383K 串联电阻和16.5K 电阻连接到 VSS、用于分压器。

    预期分压器值是多少(383000/16500 = 23212或 [383000+16500]/16500 = 24212)?

    为什么使用 BQ34Z100-G1的新软件(bqStudio)不执行相同的电压校准算法、或者它是否执行?

    为什么我收到错误消息"Calibration - Calibration cell voltage entered is out of range (校准-输入的校准电芯电压超出范围)"。 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试。"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在导入数据闪存值时也遇到问题。 在导入新数据之前、是否需要在仪表板中关闭自动刷新?

    它的作用类似于导入的数据立即被旧数据替换。 即使我尝试向单个字段写入新值、旧数据也会替换它(即 CC 偏移为-1478、我尝试用-1458替换、按 ENTER 键后、该字段会恢复为-1478)。

    如何知道器件是否处于密封模式?  如果处于密封模式、这是否说明导入不起作用?

    此致、

    Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、已下载并已尝试 bqStudioTest (V1.3.86):

    BQ34Z100-G1器件的电压校准现已开始工作! 我唯一的问题是我是否需要执行 CC 偏移校准和电压校准? 电压校准似乎会随时更新 CC 偏移。 这是真的吗?

    但是、导入数据值仍然有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    使用 bqStudio 执行校准时、首先执行 CC 偏移和电路板偏移校准、然后分别进行电压或电流校准。

    关于分压器分压比、对于较高桥臂上的38300欧姆和较低桥臂上的16500欧姆示例值:

    (383000 + 16500)/ 16500 * 1000 = 24212

    为分压器输入24212mV 将使您接近。 电压校准后、该值应略有增加。

    关于数据值、导入有什么问题? 请为 bq34z100-G1使用 gg.csv 格式。 导出默认 gg.csv 文件并替换数字、确保每次输入都保持相同的格式。

    此致、
    Bryan Kahler