This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:当分类为4时,关于最大功率(W)。

Guru**** 2533710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23754, TPS23756, TPS23752, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794440/tps23753a-about-maximum-power-w-when-class-is-4

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23754TPS23756TPS23752TPS23751

你(们)好

我的客户询问了 TPS23753A 的4类输出规格。

如下表所示,如果我将63.4Ω Ω 电阻施加到 TPS23753A 的11引脚上,那么该类别是否可以正常识别和输出? 它是否有任何测试结果?

2. 4类的功率范围显示为12.95~25.5W。 它可以与13.5W 输出配合使用吗? 它的测试数据是否符合要求?

请检查并回复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    TPS23753A 是一款1类受限(最高3类) PD 控制器。 如果要寻找4类 PD (也称为2类)、我建议客户考虑 TPS23751、TPS23752、TPS23754或 TPS23756解决方案。 您可以使用我们的 PD 参数表来帮助指导他们做出正确的决策,该表位于以下位置--> www.ti.com/.../products.html

    然后、您可以在"PoE Standards Supported"(支持的 PoE 标准)过滤器下选择"802.3at Type 2"(802.3at 类型2)。 我们有7个解决方案可供选择!

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持、