This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51916:开关频率和 D-CAP

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793393/tps51916-switching-frequency-and-d-cap

器件型号:TPS51916

尊敬的 TI 专家:

请告诉我为什么能够更改 TPS51916的开关频率? 何时需要她? 以及如何确定我的处理器和 RAM 所需的开关频率?

2. 哪一版本的 D-CAP 优于1或2?为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、

    1、开关频率越高、电感越小、开关损耗越高。
    2.我建议使用 DCAP2、因为它可以与陶瓷输出电容器配合使用。

    首先、我建议选择开关频率为500kHz 的 DCAP2。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、例如开关频率为1.5MHz 的直流/直流降压转换器不适合为 DDR3生成 VDDQ?
    2.接受。

    新问题:
    3.是否可以并更好地使用 LDO 产生电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开关频率为1.5MHz 时、开关损耗将非常高。
    LDO 效率很差。 不建议这样做。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    损耗是多少? 您可以更详细地描述损耗来源的过程。
    3.接受。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    开关损耗是电源的基本知识。
    我建议您搜索"开关损耗"并找到一些材料来了解开关损耗的来源。
    很抱歉。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    1.是否需要将跟踪与 TPS51916结合使用?  为什么我需要"跟踪"我不理解它的使用含义、请解释。
    2.目前,它是一个非常多功能的调节器,因为我不需要完成和提供 VTT。 也许您会建议使用一个简单的控制器来只生成一个具有上述内容的 VDDQ、这样在切换时不会出现填充和损耗问题。 我仅使用1个位于处理器附近的 DDR3内存模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、

    您的应用中的 Vin 电压是多少、12V?
    DDR3需要 VTT 电压、为什么不需要 VTT 电压?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 VTT 以大于50mm 的线长(微米)来完成 DDR3信号。  我使用一个非缓冲 DDR3-1066模块(256x16)、信号线的长度小于50mm。  我只需要 VDDQ、因为我使用两个电阻器的分压器获得 VREF。  输入电压(VIN)为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的应用只需要一个5V 输入电压、1.5V 输出电压的小型电流稳压器。

    您可以使用 TI 电源设计器搜索其他器件吗?
    webench.ti.com/.../switching-regulator

    如果您对任何其他器件有疑问、请提交包含器件型号的新帖子。 其他 TI 员工将支持。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱
    如果我不知道 DDR3的允许开关频率和开关损耗的数量、如何选择合适的元件? 请告知直流/直流转换器的频率和最适合与 DDR3配合使用的允许开关损耗、或者建议一个适合为1个 DDR3内存模块生成 VDDQ (1.5V)的组件。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、

    开关频率和开关损耗用于电源转换器、而不是 DDR3。
    DDR3只需要稳定的 VDDQ (1.5V)电压。 DDR3对转换器开关频率和开关损耗没有要求。

    TI 电源设计人员将为您的应用选择解决方案。 它还将为特定器件选择开关频率并创建原理图。 请尝试一下。
    webench.ti.com/.../switching-regulator

    谢谢