This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMG1210EVM-012:LMG1210EVM-012

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210EVM-012, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789485/webench-tools-lmg1210evm-012-lmg1210evm-012

器件型号:LMG1210EVM-012
主题中讨论的其他器件: LMG1210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Lixing Fu

您能否以  Excel 格式向我发送 LMG1210EVM-012光绘文件和 BOM 的链接?

我需要使用 EPC2034 GaN 对多个通道进行布局。

该检测 Snvu572  显示两层图片、且 BOM 用处不大

您能否告知哪些部件应进行修改、以便能够在150-160VDC 的电源下安全运行?

感谢您的合作响应。

此致

Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Avner:

    感谢您在 e2e 上发帖、
    我为 LMG1210提供支持、并想帮您解决问题。
    我将向网络添加 LMG1210EVM-012文件。 您可以在一周结束前查看或收到我的更新。
    对于在100V 以上的电压下运行 EVM、我们已经使用250V 总线电容器组装了 EVM、因此唯一需要更换的无源组件是100V 自举二极管 D1。 您还需要将 GaN FET 替换为与 EPC2001相似的封装尺寸、例如200V FET EPC2010。 如果您有任何其他问题、请告诉我、我将在周五更新此主题中的 EVM 文件。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Avner:

    我想更新您的信息、并告知您、我已请求将 LMG1210 EVM 文件上传到 EVM 产品文件夹。 请在下周这些文件准备好下载时、让我进一步更新此主题。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Avner:

    只是想更新您所请求的 LMG1210 EVM 设计文件。
    它们应该位于产品文件夹中、并在本周结束前可供下载!
    如果您找不到或下载这些文件、或者您对如何使用这些文件有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    非常感谢您上传所需的工程文件。
    这些文件非常有用、因为我的设计包含多个高频高功率 HV 驱动器。
    LMG1210驱动 EPC2034。
    有关其他详细信息、请向我发送您的电子邮件地址。
    此致
    Avner