This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逆变器 IC 建议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, CD4047B, TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793347/inverter-ic-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS61175CD4047BTPL7407L

你(们)好

我的客户现在希望开发一个逆变器来操作30V 紫外线灯。

在输入电压为12V 直流且输出为30V/0.3A 的情况下、是否有可推荐用于大约10W 逆变器开发的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    您是指12V 直流至30V 交流电吗? 恐怕我们的网站站长误解了您的术语"逆变器"、这有时也意味着+12Vdc 至-30Vdc 的转换。

    让我尝试将其引导至正确的团队以支持您。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:
    我想您需要升压转换器、对吗?
    TPS61175可为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的快速回复。
    我不在寻找升压 IC ...;
    与逆变器相关的解决方案。
    输入电压为直流12V、输出电压为交流30V。
    在 Google 上找到了使用 TI CD4047 + ULN2004的逆变器电路。
    但 CD4047是太旧的 IC。 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    我可以看到您在网上找到的类似电路。
    TI 的存档不会产生任何30VAC 输出设计来满足您的需求。
    您需要多大的频率和电流来驱动 UV LED?
       输入电压为12V 直流且输出为30V/0.3A 时、10W 是该 RMS 或峰值电流。
    您能否提供 UV LED 器件型号?

    CD4047 + ULN2004组合仍然是一个有效设计、两个器件均处于激活状态并可购买。
    www.ti.com/.../CD4047B
    www.ti.com/.../ULN2004A
    有较新的器件可替代这两种器件。

    CD4047B CMOS 低功耗单稳/非稳态多谐振荡器
    对于此器件和某些其他 CDxxxx 器件、VCC 最大值为18V。
    较新的多谐振荡器具有较低的 VCC 额定值~6V
    所有 TI 多谐振荡器均可在此处找到:
    www.ti.com/.../products.html


    ULN2004是一款50V、500mA 达林顿低侧驱动器。
    所有 TI 低侧开关均可在此处找到:
    www.ti.com/.../products.html
    建议使用的较新替代产品是 TPL7407L 40V 600mA 低侧 NMOS 驱动器
    www.ti.com/.../description