Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170 大家好、
我使用了 TPS40170的补偿计算器工具。
(TPS40KType III 环路稳定性 kVenable_sluc263c-071312.xlsx)
1.我在"VIN"中输入了一个数据、但 R 和 C 的值没有变化。
(与以前相比、它没有任何变化)
"VIN"项是否与薪酬计算器相关?
2.这个工具可以使用陶瓷电容器。
当我在"输出陶瓷电容器"中输入数据时、
我是否需要考虑陶瓷电容器的"直流偏置"?
此致、
Keisuke