This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:如何输入 GSCLK

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941, TLC5941-Q1, TLC6C5724-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792992/tlc5941-q1-how-to-input-gsclk

器件型号:TLC5941-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC5941TLC6C5724-Q1

TLC5941是否支持 AUTO_REPEAT 模式?

与规格相同。 比如说、我们需要在一个周期内输入4096个 GSCLK。

如果我们无法输入固定 GSCLK 计数、我们能否仅输入连续 GSCLK?

(如果没有 AUTO_REPEAT 模式、如果 GSCLK 运行超过4096、会发生什么情况?)   

如果我们只能输入连续 GSCLK、频率是否会更高?

频率对 LED 驱动器结果有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLC5941-Q1内部没有自动重复模式、如果您需要此功能、我建议您使用 TLC6C5724-Q1。

    对于 TLC5941-Q1、如果您输入连续 GSCLK、则需要定期切换空白引脚以复位 GSCLK 计数器、然后实现 PWM 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们输入连续 GSCLK 并且在切换空白引脚之前它在2^N 以上运行、会有什么影响?

    会导致 LED 亮度降低? 是否有其他副作用?

    有什么方法可以降低副作用? 例如:设置更大的输出电流?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您使用的周期数。 如果它远远大于4096、则输出将在4096之后关闭、如果在此之后切换空白、则 PWM dutycle 将减少。 如果小于4096、则输出占空比将增加。