This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:威士忌湖

Guru**** 2529040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794412/tps65295-whiskey-lake

器件型号:TPS65295

你(们)好,先生  

我是否知道可以使用 TPS65295的平台? 由于威士忌湖需要12A  

以下信息来自"WHL-U Power Map_rev1.0.xlsm"英特尔文档  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、这应取决于内存大小和速度、因为客户应用的反馈大部分涉及16G 内存、英特尔的规格应是峰值、而且还应具有较大的裕度。

    顺便说一下、如果您想选择笔记本电脑解决方案、Vin 为19~20V 适配器、我们还有另一个器件可以覆盖该解决方案、您可以通过电子邮件发送给我 yuchang-zhang@ti.com。

    裕昌