请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59208F 主题中讨论的其他器件:TLC59116
我有一位客户在评估 TCL59208F 以及 Renesas S7G2处理器。
客户能够写入控制寄存器并将其设置为自动递增。 该寄存器被正确读回。
但是、写入后续寄存器似乎不会发生。 它们会读回这些寄存器中的所有0xFF 值、而不管它们尝试将它们设置为什么值。
数据表中似乎存在几个矛盾。 例如、在图13中、除 reg IC-IF 为100之外、它表示所有寄存器都自动递增。 通过 IF 没有寄存器 IC、表中显示、当设置为100时、所有寄存器(无例外)都被写入。 在图15中、状态101在所有寄存器上自动递增、但该表似乎再次表明值应为100。 你能解释一下矛盾之处吗?
此外、我们是否有芯片的示例代码? 使用 Renesas SSP 库查找驱动程序。
谢谢。