This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:输入电压变化的用例

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793790/tlv760-use-case-of-the-input-voltage-changing

器件型号:TLV760

您好!

当  系统  中出现输入电压从24V 变为8V (也从8V 变为24V)的用例时、我有疑问 TLV760 (Vout=5V)是否存在任何问题 。

我还有关于热保护的另一个问题。 从数据表中可以看出、热保护不会立即关断输出、对吗?

提前感谢。
萨沃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    我们确实提供了适用于您所讨论的阶跃响应的数据表规格。

    如您所见、当阶跃发生时、您将看到一些电压偏移、但直流电压稳定后的偏移应在数据表规格内。  

    在阶跃响应期间、输出电压也会看到一些瞬态电压过冲或下冲。 这里是该器件上线路瞬变的一些曲线、供您参考。  

    只要电压峰值未超出输入引脚上的绝对额定电压、对于该器件、该电压为35V。 该步骤应该可以执行 devcie。  

    在设计中实现了热保护、以保护器件因高温而受损。 它确实需要时间来应对过热情况。 一旦热保护启动、由于此器件没有有源放电电路、输出电压仍需要通过输出引脚上的外部负载或泄漏路径进行放电。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    非常感谢您的回答。
    我了解了线路瞬态响应。

    关于热保护、请允许我再次询问您以确认我是否清楚地理解它。
    数据表上的以下说明可以看出、TLV760在 Tj=150C 时不会关断输出。 它是关断功能还是通过温度调节实现功率降低的非关断功能?
    "当出现高压降情况时、会导致器件上的功率耗散增加输出电流
    限制为保持150°C 的恒定结温 这种坚固耐用的特性可保护器件免受损坏
    功率耗散更高的应用以及输出端对地短路。"

    提前感谢。
    萨沃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sawamoto - San、

    一旦器件结温达到150°C、TLV760的热保护就不会关断并降低功耗。 该器件不会关闭开关以关闭输出、而是会降低其输出电流。 一旦输出电流被减少、负载有可能将输出引脚上的电压下拉。 但一旦器件冷却、内部电路将再次增大输出电流、尝试将电压拉回到其调节电压。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Jason。
    现在我已经完全理解了它。

    此致、
    萨沃本