This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:静态电流随温度的变化

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25117-Q1, LM5141, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791670/lm25117-q1-quiescent-current-variation-with-temperature

器件型号:LM25117-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141LM5145

您好!

 

LM25117-Q1数据表在结温25ºC μ V (典型值)和125ºC μ V (最大值)时提供关断电流(VIN 关断电流)。 请参阅以上快照。

 请提供 Ishutdown (VIN 关断电流)值、即结温为80ºC μ A 和90ºC μ A 时的静态电流。

如果可能、请提供静态电流与温度的关系图、以及一些实际测试测量数据。

此致、

Jignesh C. Patel

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jignesh、

    您能否订购 EVM 并评估90°C 结温下的关断电流?
    如果您正在寻找较低的关断电流,我建议您选择较新的器件,如 LM5141或 LM5145。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我们需要 TI 提供的有关这些温度下的静态电流的数据。

    请提供`n`样片的测量或计算数据。

    我们能否根据数据表线性外推该值、即 Iq = 16uA @ Tj = 25°C 且 Iq = 40uA @ Tj = 125°C。 那么、通过以线性方式确定该斜率、我们是否可以假设所需 Tj 处的 Iq 值?

    此致、

    Jignesh C. Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jignesh、

    40uA 最大规格还包括保护带。 我们现在正在检查我们的125摄氏度数据、并将在接下来的几天内返回给您。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我们需要 Tamb=80、90、100°C 的数据

    您能否在`n`个样本上测试/计算不同环境温度的数据以验证数据。

    此致、

    Jignesh C. Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jignesh、

    我们的 ATE 数据表明、高温时的关断电流低于室温时的关断电流。 25摄氏度和125摄氏度下的平均值分别为16.2uA 和11.4uA。 您可以通过内插来获得所需温度下的电流。

    此致、
    Tim