This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17484F4:IDSS 变化

Guru**** 2533270 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17484F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794348/csd17484f4-idss-variation

器件型号:CSD17484F4

在25C 和24V VDS 下、CSD17484F4 FemtoFET IDSS 的数据表最大值为100nA。  

这种情况下的典型值是多少?导致其变化的因素有哪些(假设温度和 VDS 是固定的)?   

我知道 IDSS 往往会随温度直接变化、是否知道它会随温度变化多少?  

这些信息将有助于进行电池寿命估算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    很好的问题、是的、在 IDS 与温度之间存在变化、@ 25摄氏度时、通常在一位数 nA 范围内、而在150摄氏度时可能是几百 nA。
    我将向您发送一封电子邮件、以便我们可以讨论更多细节。