This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 去抖 IC (复位 IC 功能)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791903/de-bounce-ic-reset-ic-function

主题中讨论的其他器件:TPS3422

尊敬的先生/女士

我的客户在寻找一些非常像 REST IC 的 IC 功能。

目标:
1.倒角触发器;在3V3下操作
2.有多种方法可以进行去抖;毫秒级
反向输出;输入为 L 至 H、输出为 H 至 L

去除回弹大致类似于下图、下图 Ttimer = Trst、只需执行去除回弹即可
不能像计时器 IC、输出是确定的时间、希望是输入时间=输出时间
复位 IC 可以执行上述操作、但我看到的复位 IC 是电平触发器...

       去抖部件、最高优先级
1.去除回弹可通过外部 C 调节
2.如果没有外部调整、请先考虑10ms。

边沿触发器是一个必要的条件~

请给我一些建议。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们目前有 TPS3422可以完成此任务。 不过、时序是固定的:T_TIMER=7.5秒且 t_rst =400ms。 这是否适合您的应用? 请提供有关该应用程序的其他详细信息、如果有任何敏感信息、请直接通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我已将您的建议转发给客户。 如果 RD 回复我任何消息、我将通知您。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    TPS3422拉低电平必须为7.5秒、这对于客户应用来说太长、RD 希望它是毫秒级、并且可以根据情况进行调整。
    BTW、RD 考虑倒角三角形不能为。
    请您给我们一些建议吗?
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们确实有一个器件可以实现此目的、并且 RD 是可编程的。 请通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件、了解更多详细信息、因为该器件目前尚未发布。 谢谢!

    Michael