This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603:输出电压高于目标电压时的行为

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794347/lm53603-behavior-when-the-output-voltage-higher-then-the-target-voltage

器件型号:LM53603
主题中讨论的其他器件: TPS61022

大家好、

我的客户希望将 LM53603用作主电源、而将 TPS61022用作电池的备用电源。 设计图如下:

从主电源切换到 TPS61022不是问题。 我们仅禁用 LM53603、同时启用 TPS61022。

但从 TPS61022切换到 LM53603会产生问题。 LM53603具有大约3.8ms 的内部软启动。 为了避免输出电压下降、我们需要在内部软启动斜升期间使 TPS61022与 LM53603同时启用。

我们的想法是将 TPS61022输出电压设置稍微高于 LM53603输出电压设置。 并使 LM53603和 TPS61022的 EN=1持续10ms。 然后、我们可以禁用 TPS61022、因为 LM53603将已经斜升。

问题:

LM53603在软启动期间开始预充电负载时会发生什么情况? 它会停止开关还是会尝试降低电压?

如果输出电压高于设置值、LM53603会发生什么情况? 它会停止开关还是会尝试降低 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vsevolod、

    LM53603将在软启动周期内处于二极管仿真模式。 因此、当器件处于软启动状态时、它不会灌入电流。

    对于软启动后的正常运行、如果您在 PFM 模式下运行(FPWM 引脚连接到 GND)、LM53603将处于二极管仿真模式、因此它不会灌入电流。

    因此、如果 LM61022设置为略高于 LM53603、LM53603将安装在那里(偶尔会切换为引导电容器充电、但在 LM61022输出下降之前基本上不会执行任何操作)。

    Sam