This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:0111xxxx 错误消息

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794328/emb1428q-0111xxxx-error-message

器件型号:EMB1428Q

团队、  

在我的客户的 PCB (基于 EMB1428/EMB1499的有源电池平衡解决方案)上、他们从 SPI 通道中获得了一些东西。 但是、它们收到错误消息0111xxxx。 它不是数据表中的指定消息。 1499 (双向正向)似乎是问题所在(代码以零开始)。  

您能帮助指导他们解决可能出现的问题吗?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    您不必再启动另一个。
    大约一年前、我们在 e2e 中也进行过同样的对话。 我想您可以进行搜索。
    事实证明、这是客户的软件问题。

    07h 不是您提到的有效故障代码。

    您认为您可以让客户仔细验证代码吗?

    谢谢

    Roger