This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794332/tps3808-tps3808

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3839

我正在寻找一个3引脚 SOT-23微处理器监控电路、该电路具有开漏复位输出、标称复位阈值电压为3.08V、温度为25摄氏度。但我需要确保 Vcc 的/RESET 输出尽可能低。 我们使用的器件的/RESET 可保证 Vcc = 1.0V、并且在首次上电时会出现/RESET 上的短时正尖峰脉冲、有时它驱动的 CPLD 输入引脚在上电时会看到1、有时会看到0。 事实证明,这是有问题的。

我找到了您的 TPS3808G50DBV 器件、它们的数据表指出:

'对于低于0.8V 的电压、/RESET 输出未定义、但此特性通常不是问题、因为大多数微处理器在此电压下无法正常工作。'

我们将使您的 TPS3808器件发生故障、并查看其功能是否可以解决问题。 但理想情况下、我想查找 Vcc = 0.8V (甚至更低)时定义的/RESET、但具有与 Micrel P/N MIC803-31D3VM3引脚兼容性的内容。

 此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    似乎最适合您需求的监控器是 TPS3839。 TPS3839采用3引脚 SOT-23封装、额定 Vdd > 0.6V。 该器件还与 MIC803-31D3VM3器件引脚对引脚兼容。 请参阅 TPS3839G33DBZ 以了解您的特定请求。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Abhinav。