This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:UCC21732生产可用性

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, UCC21732, UCC21732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794280/ucc21732-q1-ucc21732-production-availability

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21521UCC21732

您好!

我一直使用 UCC21521作为高功率 SiC 升压转换器的一部分。  它运行良好、但需要大量的外部电路、以便与 SiC FET 实现最佳使用。  我看到 TI 推出了具有更多内置功能的栅极驱动器、适用于 SiC 市场、例如 UCC21732。  我将转到下一个版本的电路板、并想转到这个芯片或类似芯片、但我在不知道部件何时达到初始和完全生产的最短时间范围的情况下犹豫不决。  是否提供此信息?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    感谢您关注 UCC21732-Q1! 正确的做法是、有许多额外的保护功能对于 SiC 电源器件非常有用和必要。 我们通常不会在此论坛上发布有关"预览"产品的生产信息。 我将通过私人信使与您联系、并提供更多详细信息。

    此致、
    Audrey