This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2966:电源的上升电压超过指定的值。

Guru**** 2648125 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790488/lp2966-the-rising-voltage-of-the-power-supply-exceeds-the-specified-value

器件型号:LP2966

大家好、

当我的客户打开系统电源时、LP2966输出的电压仅为1Ch、高于设定电压。
客户的电源配置如下。

输入:5V (启动几毫秒)
Output1:1.8V (高达2.4V)以及3.3V 输出。 然后降至1.8V。)
输出2:3.3V

也许我认为这是输入侧基准电压的规格。

如果您有任何想法、请告诉我?

此致
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi 您好:
    您知道客户订购的器件型号是什么吗? 器件型号包含输出电压信息。 例如、LP2966IMM-1833/NOPB、"-"后的四个数字表示 CH1输出1.8V、CH2输出3.3V。
    您是否会提供使用 Vin、Vout 和 SD 引脚以及 SD1和 SD2时序序列进行 Ch1启动的示波器截图?
    此致、
    最小
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LP2966IMM_2D00_1833.pdfMinSAN

    很抱歉耽误你的答复。

    我回答您的问题。

    #客户订购

    LP2966IMM-1833/NOPB

    SD1和 SD2都连接到 Vin。

    所附文件的细分如下:黄色:Vin、蓝色:
    输出3.3V、粉色:输出1.8V。 (请忽略底部。)

    输入电容为4.7uF、输出电容为10uF。

    如果您能解释详细信息、我们将不胜感激。

    此致

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi:
    当通道1首次达到其1.8V 标称值时、LDO 控制环路响应所需的时间仅为几微秒。 与此同时、LDO 仍在为输出电容器充电、输出电压继续上升(过冲)。 在您的设置中、通道1输出上升至2.4V。 它超过了1.8V 标称值、控制环路尝试将其调节回标称值。 但对于通道2、输出电压仍低于标称3.3V。 当通道2达到其标称值时、控制环路完全响应以调节至其标称值。
    此致、
    最小