This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:仔细检查原理图

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794058/tps65910-double-check-the-schematic

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3354

您好、专家、

我们的客户将 TI 工艺 AM3354与 TPS65910 PMIC 解决方案结合使用、请仔细检查下面的 TPS65910原理图、

并给我们一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIC、
    我已将此内容转交给我们的产品专家。 你应该很快从他那里来。 感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIC、

    您是否已查看原理图检查清单(www.ti.com/.../swca139b.pdf)
    您是否还查看了用户指南(www.ti.com/.../SWCU093)

    您的设计是否基于 TI 的参考设计? 如果是、哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIC、

    我根据原理图检查清单快速进行了审核、没有发现任何问题。

    我无法确定"5VSB"和"5V"之间的差值、但只要5V (VCCx)从5VSB (VCC7)下游、这种情况就可以。 VCC7应该是更高的电压。

    电源路径看起来是可以接受的(电感器位于正确的位置、所有额定电压为16V 的电容器)、并且我没有看到任何 GPIO 接线错误。