This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS659102A 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794079/tps65910-tps659102a-issue

器件型号:TPS65910

尊敬的所有人:

  有时 TPS659102A BUCK1 和 BUCK2没有输出,其他 LDO 和 BUCK3输出正常,需要插入和提取适配器,输出 e2e.ti.com/.../TPS659102.pdf 恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小威
    我已将此内容转交给我们的产品专家进行审核。 你应该很快听到他的声音。 感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这个问题可能与 VDD3未正确终止有关。

    TPS65910原理图检查清单(www.ti.com/.../swca139b.pdf) 指出、当未使用 VDD3时、VFB3应连接到 GND。

    但是、您的 VDD1和 VDD2原理图对我来说也有点奇怪。

    这两个直流/直流稳压器的反馈路径中有许多组件:
    VDD1 (VDD_ARM)- RS1和 CS2不是必需的。
    VDD2 (VCC_DDR)- RS2、RS3和 RS4都是不必要的。

    您应该在不使用所有这些组件的情况下进行测试、以查看 PMIC 是否在100%的时间内正确加电(RS1和 RS3短接、移除 RS2、RS4和 CS2)。